製品の基礎知識を調べる

電子部品を使用するために必要な基礎知識に関する質問をまとめています。

基礎知識リレー
基礎知識スイッチ
基礎知識コネクタ
基礎知識センサー

電子部品ならではの特性や故障要因と対策をわかりやすく解説しています。

The解決

FAQ RANKING よくある質問 閲覧数ランキング

リレー

1 位
Q
リレーの接点機構において、シングル接点、ツイン接点、クロスバーツイン接点の違いは何ですか?
A
リレーの接点の形状は、接触信頼性によりシングル接点、ツイン接点、クロスバーツイン接点の3種類に分類されます。
詳しくは、【解説】をご参照ください。
2 位
Q
リレーを注文する際、形式の指定だけでよいですか?
A
リレーをご注文の際は、コイル定格電圧 (V) をご指定ください。.
例:G2RL-2 DC24
3 位
Q
リレーの接点端子(NO, NC, COM)の構成と、接触形式(a接点、b接点、c接点)の関係を教えてください。
A
リレーの接点端子と接触形式については【解説】の表をご参照ください。

スイッチ

1 位
Q
マイクロスイッチとは何ですか?
A
マイクロスイッチは、スナップアクション機構をもつスイッチです。 小形でも比較的大きな電流を開閉できるように設計されています。
2 位
Q
マイクロスイッチとセンサはどのように使い分ければ良いですか?
A
マイクロスイッチおよびセンサは、物体の検知に使用します。 マイクロスイッチは、接点で回路を開閉するシンプルな構造であるため、省電力であり、AC/DCを問わず直接回路を開閉できます。 また、スナップアクション機構のため、開閉時に操作感触が必要な用途に適しています。
3 位
Q
マイクロスイッチはどんな時に使いますか?
A
マイクロスイッチは、電気回路を直接遮断するときに使用します。

センサ

1 位
Q
機器内蔵用フォト・マイクロセンサ(フォトインタラプタ)とはどのようなものですか?
A
機器内蔵用フォト・マイクロセンサは、民生機器(プリンタ複合機、IPカメラ、ロボット掃除機など)や業務機器(ATM、包装機、複写機、アミューズメント機器など)への内蔵を想定している商品です。 これらは、フォトインタラプタとも呼ばれています。
Aratasのフォト・マイクロセンサで、機器内蔵用以外の機種は産業装置用です。主に設備やFA(ファクトリーオートメーション)での使用を想定しています。
2 位
Q
フォト・マイクロセンサ(フォトインタラプタ)とマイクロスイッチ使い分けについて教えてください。
A
マイクロスイッチの接点による開閉に対し、フォト・マイクロセンサ(フォトインタラプタ)は光を使った非接触スイッチングであることが大きな違いです。
よって、耐久性、検出位置精度、応答速度などの点でフォトマイクセンサが優れていますが、マイクロスイッチはAC,DC両方に使用でき、LED発光が不要なため低消費電流が要求されるバッテリー駆動機器などに有効です。
3 位
Q
機器内蔵用のフォト・マイクロセンサ(フォトインタラプタ)の代表的な用途例について教えてください。
A
機器内蔵用のフォト・マイクロセンサ(フォトインタラプタ)の代表的な用途は、物体の有無検知、回転ディスクのカウント、移動物体の位置決め、回転方向検知(エンコーダ用途)などがあります。