超低接触抵抗0.2mΩ以下の革新高容量でも低発熱。PCBパワーリレー形G9KA、AC800V/200A、AC1000V/300A。補助接点オプション有。モノづくり部品対象(注.形G9KA-1Aのみ対象)


EV充電器、PVインバータ、蓄電システム ——
次世代のエネルギー機器は、ますます高電圧・大電流化が進んでいます。

その中で、リレーは回路制御の重要な役割を担っていますが、従来のリレーでは大電流による発熱や基板損傷などのリスクが懸念されることもあります。

そこで、Aratasの「形G9KA」は、接触抵抗わずか0.2mΩ以下に抑え、高容量でも発熱を最小限に。放熱設計の手間を軽減し、機器の小型化・高信頼化・コストダウンを同時に実現します。

信頼性の高い製品で、次世代エネルギー機器の未来を支えます。

設計課題:機器の小型化・高電圧化(PVインバータ)==>発熱による設計の制限(EV充電器)0.2mΩ以下の低接触抵抗を実現した形G9KA で発熱課題の解決をサポート

↓クリックして内容の一部を確認

高容量リレーと発熱の課題

近年、太陽光発電システムでのニーズは変化してきています。地震や水害といった災害リスク対策として、より安定した電力供給が求められるようになり、集中型システムから分散型システムへとトレンドは移行しています。1つのパワーコンディショナで電力変換を行うのではなく、複数のパワーコンディショナに分散させることで、災害時でも設備の故障などにより発電が止まるリスクを軽減できるようになりました。さらに、個々の設備や機器においては、高容量・大電流化することにより発電効率を高め、小型化・軽量化することにより設備投資を抑えることで、設備の効率的な運用を行っていくことが求められるようになりました。
一方で小型化・高容量化が進むにつれ、エネルギーロスや機器の耐用年数低下の要因である機器自体の発熱を抑えることが喫緊の課題となってきました。

1.故障・災害時のリスクを低減、2.分散化、3.小型・高容量化でコストダウン&効率化、4.発熱課題

小型化・高容量化の障壁は機器内の発熱です。
高容量化により電流が2倍になると発熱量は4倍になってしまいます。
機器の発熱は、動作不良や基板の寿命を縮める原因となります。そのため、200~300Aクラスの大電流を流すリレーでは、ファンやヒートシンクなどの放熱機構が必要であり、装置自体が大型になる傾向がありました。

[発熱量=電流2×抵抗]100Aリレー->(4倍の発熱量に)200Aリレー
高容量PCBパワーリレー 形G9KA 47.2mm✕51mm✕51mm
高容量PCBパワーリレー 形G9KA 47.2mm✕51mm✕51mm

この発熱課題を解決するために開発された製品が、高容量パワーリレー 形G9KAです。G9KAは、業界トップクラス*となる超低接触抵抗0.2mΩ以下により、小型化・高容量化の大きな課題である発熱を抑制します。

*2021年7月当社調べ

また、同程度の電流容量のコンタクタと比べて高さが1/3程度のコンパクトなサイズ感で、機器の小型化・省スペース化にも貢献します。

コンタクタ適用:H約140mm / PCBリレー適用(形G9KA-1A):H約47mm[高さ約1/3]

超低接触抵抗で発熱しにくいを実現

接触抵抗が低いほど熱は発生しません。従来の一般的な高容量リレーが接触抵抗初期規格値1~5mΩ(実力値0.4mΩ程度)に対して、G9KAはセンター値及びばらつきを抑えることで、規格値を0.2mΩ以下と1/5まで抑えることができました。
結果、一般的な同等の性能を有するリレーと比較して、上昇温度を約30%も抑えることが可能です。さらに開閉耐久評価においても安定した接触抵抗(参考値)を維持し、同等の性能を有する従来のリレーと比較しても、大幅に低い接触抵抗で発熱課題に貢献します。

初期接触抵抗値は
業界トップクラス*の0.2mΩ以下

<シミュレーション条件>
480VAC/200A、周囲温度85℃、ファン・ダクト・ヒートシンク使用、基板に1個設置。

<シミュレーション条件>
480VAC/300A、周囲温度85℃、ファン・ダクト・ヒートシンク使用、基板に1個設置。

*2021年7月当社調べ

電気的耐久性試験後も
接触抵抗値0.3mΩ以下を維持

「発熱しにくい」からたくさんの価値が生まれる

「発熱しにくい」からこそ、G9KAはお客様の様々なお悩みを解決できます。

低発熱だからこそ、発熱課題を気にすることなく51×51×47.2mmというサイズ感での800V/200A、56.7×51×54.5mmというサイズ感での1000V/300Aの高容量設計が可能です。
低発熱だからこそ、熱ストレスによる基板ダメージやエネルギーロスを軽減することが可能です。
低発熱だからこそ、ファンやヒートシンクなどの放熱設計が削減でき、設計工数の削減、機器の小型化、コストダウンが可能です。

[低発熱だから…]長寿命:発熱による基板ダメージを軽減できるので機械が長持ち、コストダウン:放熱機構の削減、コンタクタからの置き換えで商品の小型化やコストダウンが可能、設計の効率化:ファンやヒートシンクなどの放熱機構を削減できるのでよりシンプルなデザイン設計で放熱設計にかかる時間や工数をダウン、高容量アプリに対応:Aratasの高容量商品のスペックを大きく超えた800V/200A、1000V/300A通電・遮断、省エネ化:発熱によるエネルギーの無駄を抑えて発電効率をアップ(熱くなって部品が壊れてしまう>パワコンの出力を制限しないとダメ>発電効率が悪い:熱エネルギーに変わってエネルギーが逃げていく)、小型化:放熱構造の削減により基板面積の削減が可能

「高容量でも発熱しにくい」を生み出すAratasの先進技術

Aratasは「高容量800V/200A、1000V/300A」と「発熱しにくい」という相反する2つのパフォーマンスを、Aratasの長年の技術ノウハウを組み合わせることにより実現させました。

技術ピックアップ①:接点材料+接点開閉構造の最適化で発熱を抑える

[接触抵抗が低い]純Ag < Ag+添加剤、[溶着性が高い]純Ag > Ag+添加剤

G9KAでは、目標とした低接触抵抗を実現するために、Ag含有量99%以上の純Ag系接点を使用しています。
一般的に接触抵抗は、純Ag系接点<添加材入りAg接点ですが、耐溶着性は逆の傾向となります。従来の負荷開閉に利用されるリレーでは、アークによる接点溶着に対して、添加材入り接点材質を選定することで接点の溶着を防いでいましたが、そのかわり接触抵抗は、数十mΩまで増加していました。

G9KAでは、接点溶着を防ぐために、プランジャ型リレー構造を採用しています。
ストッパがハンマーのように振り下ろされることによって生じる衝撃力によって、溶着を確実に引き離すことが可能なため、溶着しやすい接点材料であっても、確実な接点引き剥がしを実現しています。

技術ピックアップ②:接点の並列化で発熱を抑える

G9KAでは、ツイン接点構造を採用しています。通電路を並列化することにより、電流を分流化させ、1経路あたりの通電電流を減らすことで発熱を抑えることが可能です。

【シングル接点】

【発熱】
Qsgl = CR1*(200A)2*t
= CR1*4*104 *t

【ツイン接点】

【発熱】 = 発熱量1/2
Qtwn = CR1*(100A)2 *t *2接点
= CR1*2*104*t

技術ピックアップ③:コイルを大きくすることなくコンパクトなサイズで大電流の遮断性能を実現

G9KAの開閉構造には、ダブルブレーク構造を採用しています。
接点の遮断性能は、接点間隔で決まります。高容量のPVインバータでは、規格上3.6mm以上の接点間隔が必要となります。接点間の距離が大きくなるほど、リレーを駆動させるコイルも大きくなります。ダブルブレイク構造は接触点が2か所あるため、実質上2倍の接点ギャップの確保が可能となります。コイルを大きくすることなく、コンパクトなサイズ感で800V/200A、1000V/300Aの通電・遮断が可能となりました。

【シングルブレイク構造】

【ダブルブレイク構造】

計4mmの接点間隔の確保が可能

補助接点オプションを選択可能です。

溶着検知が必要なアプリケーションでご活用いただけます。
(例:EV急速充電器の出力切替回路など)

形G9KA-1A1B-E
補助接点:1b
ミラーコンタクト構造*採用
(高容量形、IEC/EN60947-4-1
Annex F7.2項 準拠)

ミラーコンタクト構造(イメージ図)

*リレー本体と補助接点ブロックの組み合わせにおいて、リレー本体のa接点(主接点)が溶着した場合、コイルの励磁を解いても補助接点ブロックのすべてのb接点は、耐衝撃電圧2.5kV以上を満足、または接点間隔0.5mm以上を確保する構造

高容量アプリのニーズにG9KAは応えます

「高容量化が求められる=出来るだけ発熱はさせたくない」という機器にAratasのG9KAはいかがでしょうか。

産業向け太陽光発電用
パワーコンディショナ

EV急速充電器

ロボットコントロール機器

蓄電システム(ESS、UPS)

エアーコンディショナ

↓クリックして内容の一部を確認

その他の関連コンテンツ

お問い合わせ