eSports業界がスイッチに求める使い心地と耐久性能をクリア。
〜Aratasのマイクロスイッチソリューション〜
ゲーミングギアメーカも推薦する、性能‧実績‧信頼の
3拍⼦揃った極超小形基本スイッチ 形D2LS/形D2FP/形D2FC
プロ・アマ問わず、 eSports選手やゲーマにとってキーボード・マウス・コントローラなどのゲーミング用機器は、キャラクタなどを操作し、勝ち抜くための大切な武器。特に、ゲーム操作に影響する、ボタンを押した時の「応答性」「操作性」「耐久性」「正確性」は高いレベルでこだわり、自分にフィットした1台を選び抜きます。
また、練習や試合で常に使用するため「長時間使用しても疲れにくい」「絶妙な押し心地」「心地よい音」「壊れにくさ」などが求められます。Aratasは、使い勝手が五感で心地よく感じとれ、耐久性の高いスイッチの設計・ご提供を通して、 急速に市場が拡大している eSports業界を、さらに盛り上げていきます。
注「eSports(eスポーツ)」とは、「Electronic Sports(エレクトロニックスポーツ)」の略称であり、コンピュータやビデオゲームを使った対戦をスポーツという競技として捉える際の名称です。「esports」「e-Sports」「Esports」と表記されることもあります。
[性能]マーケティングを繰り返して研ぎ澄ました
スイッチの使い心地の良さ
eSportsのコントローラやマウスは、操作するときに心地よいと感じる「形状」「重さ」「クリック感」が求められます。それだけでなく、ストロークの浅さや跳ね返りの強さ、 耐久性、ボタンのシェイプ、防水防塵なども検討の項目になるほど、吟味を重ねた上で選ばれる、非常に重要なアイテムです。Aratasのスイッチは、eSports業界において、高い評価をいただいています。
キレと鋭さのある、独特のクリック音
こだわりのクリック音を、是非お聞きください。
(音声が出ます。形D2FCのクリック音になります。)
Aratasのスイッチはスナップアクション機構というメカ機構を採用しており、「カチッ」というキレと鋭さのある、独特のクリック音が特徴です。また、この構造で使用されるバネは全て自社で開発・生産しており、心地よい音とともに「良好なクリック感」を得ることができます。
人間工学に基づいてたどり着いた、歯切れの良い押し心地
ゲーミング用のスイッチは押し心地にとてもシビアです。長時間プレイすることもあり、押し心地が重すぎると疲れてしまい、軽すぎるクリック感は誤動作を招きます。Aratasは人間工学に基づいた測定と長年のノウハウにより、絶妙な押し心地を実現しました。またアプリケーションに合わせて、形状・荷重・寿命などに複数のバリエーションを用意しており、希望に合わせてお選びいただけます。
優れた耐久性能で10,000万回のクリックに耐える*1
マウスやキーボード、コントローラといったゲーミング用機器は、通常のマウスに比べてクリック頻度が格段に高く、また非常に高い耐久性が求められます。さらに、長く使えたとしても音や反応が悪くなると心地よく使うことができません。そのため、寿命が長いだけでなく、性能が劣化しにくいことも非常に重要です。
その点、Aratasのスイッチは、様々な環境での使⽤を考慮した材料の選択や、構造の最適化により、性能の劣化も抑える設計としています。その結果、高い耐久性のみでなく、マウスなどのチャタリングへの耐性を向上し、押し心地の良さも長期間維持することを可能としています。
*1. 形D2FC-F-7N(100M)の場合
[実績]常に業界を牽引してきた80年の開発ノウハウ
日本初*2の国産スイッチ製造メーカがAratasなら、
マウススイッチの開発にいち早く取り掛かったのもまた、Aratasでした
スイッチの歴史(Aratas)
| 1943年 | 日本初の国産スイッチを製造 |
|---|---|
1980年後半 | マウス向けに汎用スイッチの提供開始 |
1990年後半 | マウス専用スイッチを開発・提供開始 |
2010年前半 | ゲーミングマウスに特化した製品を開発 |
今も提供し続けています。
*2. 2023年2月、当社調べ
[信頼]厳しい検品体制で担保している品質の高さと、
充実のサポート体制
Aratas社内の厳しい検品をクリアした製品のみ商品として供給されます
品質は最も重要なスペックのひとつ。eSportsは大会に賞金がかかることもあるため、eSports選手は機器の不具合を嫌い、シビアな目で選定します。
Aratasのスイッチは、品質の高さが強みです。厳しい水準をクリアした素材のみを使用し、検品時の各数値を見える化して、個々の性能のばらつきを抑えています。また、出荷時には全数検査を行い、設計から生産まで徹底した品質管理を行っています。
世界中のさまざまな場所を、Aratasの営業ネットワークでサポート
Aratasは世界各地の営業所と販売店との連携によって、グローバルにサポート体制が整っております。そのため、納期やトラブルなどがあった際も、現地のスタッフが対応します。また、各リージョンサイトごとにWEBでの問い合わせ窓口を設けております。
実際にサンプルを使って感触を確かめたい場合は、ページ下部のリンクよりECサイトでの購入も可能です。継続取引のご検討や特定のデータの提供依頼、カスタマイズなどの技術検討などがございましたら、ページ下部の問い合わせバナーよりお気軽にご相談ください。
営業ネットワーク
- 日本(11拠点)
- ・東京(品川・立川) ・京都 ・愛知 ・神奈川 ・埼玉
・長野 ・静岡 ・大阪 ・岡山 ・福岡 - 北中南米(2ヵ国)
- ・アメリカ(シカゴ)
- ホームオフィスと販売店で全エリアをカバー
- ・ブラジル
- 欧州(7ヵ国)
- ホームオフィスと販売店で全エリアをカバー
- ・イギリス ・フランス ・ドイツ ・イタリア
- ・オランダ ・スロヴァキア ・スペイン
- 中華圏(3拠点)
- 営業所と販売店で全エリアをカバー
- ・上海 ・香港 ・台湾
- 東南アジア他(9ヵ国)
- ・タイ ・インド ・マレーシア ・韓国
- ・シンガポール ・インドネシア ・フィリピン
- ・オーストラリア ・ニュージーランド
事例紹介(Battle Beaver様)
1. バトルビーバーはいつからコントローラを作っていますか?
バトルビーバーは2014年からコントローラをつくっています。
2. なぜAratas製スイッチを選んだのでしょうか?
Aratasのスイッチは、市場に出回っているどのスイッチよりも感触も性能も優れています。誰も真似できないような独特のキレがあります。私たちがやっていることを真似しようとした人は、スイッチも真似しようとしますが、同じようには感じられません。
3. Aratasのスイッチは、御社のコントローラとeSportsのプロ選手に
どのようなメリットをもたらすのでしょうか?
Aratasのスイッチは、eSportsのプロ選手に、ボタンを押したときの機械的なフィードバックを即座に与えます。このスイッチは、操作のために入力しなければならない動作距離を短くします。トリガを引くと、独特のスナップアクションで弾かれるので、場合によってはモニタに表示される前にプレイヤは物理的なフィードバックが得られ、プレイ中のゲームに打ち勝ち、次のアクションに移ることができるようになります。また、格闘ゲームのプレイヤは、スイッチを使うことで、コンボを決める際の1秒あたりのアクションをより正確に行うことができます。クリック感があることで、より簡単にコンボを決めることができ、有利にゲームを進めることができます。
4. バトルビーバーカスタムからのメッセージ
スマートトリガ、バンパ、スマートパッドにAratas製スイッチを採用し、他社にない優位性を持っています。コントローラで行われるプロのゲームは、すべてバトルビーバーで勝敗が決まっています。なぜなら、私たちは量ではなく質にこだわり、本物のAratasスイッチを使用しているからです。私たちは、余分なユニットを出荷しようとするよりも、正しい部品だと確信することを優先します。
【原文は以下になります】
1. How long has Battle Beaver been making controllers?
Battle Beaver has been making controllers since 2014.
2. Why did you choose Aratas switches?
Aratas switches feel and perform the best out of anything on the market. They have a unique snap to them that no one has been able to replicate. Anyone that has tried to replicate what we do, they also try to copy the switches and it doesn’t feel the same.
3. What advantages do Aratas switches bring to your controllers and eSports professionals?
Aratas switches gives eSports professionals an instant mechanical feedback for the button press. The switch shortens the travel they have to input for the operation. The unique snap action pop when they pull the trigger, gives players physical feedback even before it shows up on the monitor in some cases, allowing them to beat out the game they are playing and get to their next action. The switches also allows fighting game players more precise actions per second for combos. Hearing the click enables them to perform their combos more easily, giving them an advantage.
4. Message from Battle Beaver Customs
Using Aratas switches in the Smart Triggers, bumpers, and Smart Pad, gives players an edge on all of their competitors. All professional games that are played on controllers are being won on a Battle Beaver. Because our focus is on quality and not quantity, using real Aratas switches. We would rather be sure we have the right components than try to ship out an extra unit.
商品紹介
これらの技術を詰め込んだスイッチは以下になります。詳細が知りたい方は下記リンクより、カタログ情報をご確認ください。
まだリリースされていない商品の詳しい情報や、カスタマイズなどのご相談についてはお気軽にページ下部の問い合わせからご連絡ください。
極超小形スイッチ 形D2LS
| サイズ | W8.6×D4.8×H3.0 mm |
|---|---|
| 端子仕様 | 表面実装端子 |
| 動作に必要な力(OF) | 0.6Nと1.2Nの2種 |
| 耐久性*1 | 500万回(標準品)・1,000万回 ・2,000万回(低荷重品) |
*1. 試験条件については、お問い合わせください。
極超小形スイッチ 形D2FP
| サイズ | W12.8×D5.8×H6.5 mm |
|---|---|
| 端子仕様 | プリント基板用端子(ストレート形) |
| 動作に必要な力(OF) | 0.59N |
| 耐久性*1 | 7,000万回 |
*1. 試験条件については、お問い合わせください。
極超小形スイッチ 形D2FC
| サイズ | W12.8×D5.8×H6.5 mm |
|---|---|
| 端子仕様 | プリント基板用端子(ストレート形) |
| 動作に必要な力(OF) | 0.59Nと1.0Nの2種 |
| 耐久性*1 | 一般荷重品:500万回 低荷重品:2,000万回・6,000万回・NEW10,000万回 |
*1. 試験条件については、お問い合わせください。