リレーの取り付け方向はどのように取りつけても良いのでしょうか?
ID: FAQE10051
更新:
回答回答
通常、取り付け方向の指定はありませんが、機種により取り付け方向を規定している場合があります。
データシートを確認してご使用ください。
Explanation解説
リレーの駆動方式や構造によって、取り付け方向の影響を受けやすいものがあります。
通常、いずれの取り付け方向におきましても動作特性は規格の範囲内です。ただし、取り付け方向による動作特性の変化が大きい機種においては、取り付け方向を規定している、または条件を付加している場合がありますのでご注意ください。
具体例として、形G7EBの「使用上の注意」を以下に示します。
ワンポイントアドバイス
実際の取り付け方向にて、問題ないことをご確認の上ご使用ください。
| 商品カテゴリー | リレー 信号用リレー パワーリレー |
|---|---|
| 分類 | 使用・アプリケーション |
| 関連キーワード |
|
Related Questions関連する質問
-
Q
リレーが使用中に唸ります。原因は何が考えられますか?
- A
唸り(異音)については、ACリレー、DCリレーで想定される原因が異なります。 詳細は【解説】をご参照ください。
-
Q
リレーを誤って落下させましたが、使用できますか?
- A
落下したリレーは、特性不良に至っている可能性があるため使用しないでください。
-
Q
リレーの寿命、推奨メンテナンス、交換時期について教えてください。
- A
ご使用条件やご使用環境の影響により、リレーの耐久性(寿命) は大きく変化するため、推奨メンテ時期や交換時期を規定しておりません。
データシートに記載の電気的耐久性,機械的耐久性をもとに、お客様の装置、負荷、用途に応じたリレーを選定ください。
なお、リレー専用ソケットをご活用いただくことで、寿命時のメンテナンス工数や基板損傷リスクを低減させることも可能です。あわせて、ご検討ください。