リレーの寿命、推奨メンテナンス、交換時期について教えてください。
ID: FAQE10052
更新:
回答回答
ご使用条件やご使用環境の影響により、リレーの耐久性(寿命) は大きく変化するため、推奨メンテ時期や交換時期を規定しておりません。
データシートに記載の電気的耐久性,機械的耐久性をもとに、お客様の装置、負荷、用途に応じたリレーを選定ください。
なお、リレー専用ソケットをご活用いただくことで、寿命時のメンテナンス工数や基板損傷リスクを低減させることも可能です。あわせて、ご検討ください。
Explanation解説
リレーの寿命
リレーの耐久性には、接点の耐久性とコイルの耐久性があります。
- コイルの耐久性:コイルに定格電圧を連続印加した場合の発熱による絶縁性の低下より、40,000時間を目安としています。
- 接点の耐久性:データシートに掲載している「開閉容量の最大値」「耐久性曲線」グラフまたは耐久性(電気的)の開閉回数を参考に、リレーを選定ください。
以下にパワーリレーとシグナル(通信用)リレーの事例を紹介します。
シグナル(通信用)リレーで接触信頼性を重視される場合には、接触信頼性試験の接触抵抗の安定性をご参照ください。
詳しくは、FAQE10011『最大容量の最大値グラフの読み方』、FAQE10013『耐久性曲線の読み方』をご参照ください。
ソケット活用によるメンテナンス工数・基板損傷リスクの低減
定期メンテナンスが必要である場合、リレーと合わせて専用ソケットを活用いただくことを推奨いたします。
従来のリレー直付け使用と比較すると、はんだ等を融解する作業が不要になり、リレーが寿命をむかえた際や
故障時も簡単に取り替えが可能です。また、取り換え時の基板損傷リスクも軽減できます。
リレー専用ソケットであるため、適切な挿抜力を保つことができ、機器の故障リスク低減につながります。
以下幅広いソケットラインアップをご紹介いたします。表内に対象のリレーを掲載しておりますので、ご参考ください。
※詳細の仕様や対象形式については、データシートをご確認ください。
| 製品カテゴリー | シグナルリレー | パワーリレー | パワーリレー | パワーリレー | パワーリレー |
| ソケット名 | 形P6K-08F/08F-Y | 形P6B-04P/06P/26P | 形P6C-06P/08P | 形P6D-04P | 形P7LF-06/-D |
| 対象リレー | 形G6K | 形G6B | 形G6C | 形G6D | 形G7L |
| 定格通電電流 (ソケット使用時) |
1A | 5A | 5A | 5A | 30A(1極品) / 25A(2極品) |
| 商品ページURL | G6K | G6B | G6C | G6D | G7L |
【ソケット形P6K接触抵抗値比較データ】
①リレー単体使用(形G6K-2P )②リレー(形G6K-2P)+ソケット(P6K-08F)使用の50回(耐久性)挿抜後における接触抵抗値を比較した参考データになります。
①と②において一般的に想定される機能の差はほとんどなく、ソケットとのセット使用でも、問題なく使用いただけます。*1
※あくまで参考データになりますので、実使用条件等ご確認の上、ご使用ください。
形P6Kについては、G6Kプリント基板用端子タイプ(形G6K-2P/形G6K(U)-2P-Y)のみに対応したソケットです。ソケットごとに対応するリレー形式は異なりますので、ご使用時は各データシートをご確認ください。
*1 「実装時」「挿入時」「挿入状態」「抜去時」「挿抜繰返し」において、規定されたスペックを満足すること。
一般的に想定される使われ方において、破損や故障や機能不全が生じないこと。
推奨メンテナンス、交換時期
リレーのメンテナンスの時期を決めるために参考となる項目を以下に示します。
ワンポイントアドバイス
コイルの逆起電圧(ツェナーダイオードやバリスタ)、保持電圧印加回路、大電流基板フローはんだの推奨条件、磁場の影響、直列・並列接続時の注意点など、大電流・高電圧のPCBパワーリレー使用時の「わからない」を詳しく解説した高容量リレー専用技術サポートページをご用意しております。こちらも併せてご活用ください。
高容量パワーリレー技術サポートページはこちら
| 商品カテゴリー | リレー 信号用リレー パワーリレー |
|---|---|
| 分類 | 使用・アプリケーション |
| 関連キーワード |
|
Related Questions関連する質問
-
Q
リレーの耐久性曲線データがありますが、どのように理解したらよいでしょうか?読み方を教えてください。
- A
リレーの耐久性曲線は、開閉する負荷の電圧・電流から期待できる動作回数(期待寿命)を読み取ることができます。
-
Q
リレーの特性データで「開閉容量の最大値」の見方を教えてください。
- A
リレーの開閉容量の最大値のグラフは、負荷の種類・電圧・電流から開閉できる最大電圧・電流を読み取ることができます。
-
Q
リレーの微小負荷領域での接触信頼性の考え方を教えてください。
- A
リレーで微小負荷を開閉する場合、接点の接触抵抗が問題とされることがあります。
偶発的に高い接触抵抗値が生じても、次の動作で回復したりします。また、接点被膜の生成などにより接触抵抗値が上がることもあります。
接触抵抗値について、その値を故障とするかどうかは、使用回路に問題が生じるかどうかで判断します。
このため、リレーの接触抵抗の故障の基準は初期値のみ規定し、最小適用負荷はひとつの目安としてP水準(参考値)などで故障率を表現しています。 なお、リレーの接点には微小負荷開閉に適したものと、そうでないものとがあります。
-
Q
リレーで動作不良に至る原因はどのようなことが考えられますか?
- A
コイルに電圧が正常に印加されているにも関わらず接点が動作(導通)しない場合、リレーの駆動系(コイル)の不良、負荷を開閉する接点接触系の不具合が考えられます。