ラッチングリレーのキープ力(保持力)は、どの程度の期間大丈夫でしょうか?
ID: FAQE10049
更新:
回答回答
ラッチングリレーのキープ力(保持力)は、経年変化により減衰し、保持力の低下によりセット状態が解ける場合があります。
経過時間に対する減衰率は周囲環境により異なります。「キープ力の減衰 」データをご参照ください。
Explanation解説
ラッチングリレーの保持力の経時減衰について
磁気保持形ラッチングタイプリレーをセットのまま長期間使用された場合、磁気力は経年変化により減衰し、保持力の低下によりセット状態が解ける場合があります。
これは半硬質磁性材料の性質でもあり、経過時間に対する減衰率は周囲環境(温度、湿度、振動、外部磁界の有無)により異なってきます。 1年に1回以上メンテナンス(一度リセットし再び定格電圧を印加してセットさせる)を実施してください。
ラッチングリレーの保持力の減衰例
G2RKのキープ力(保持力)の減衰データを示します。 常温でセット(キープ)した状態で常温中と高温80℃中に放置してキープ力を測定しています。 この条件では、常温、高温放置ともに約100時間放置した時点でキープ力の低下が始まっています。
プリント基板用リレー_共通の注意事項 2-2-21 「ラッチングリレー使用の場合 (5)ラッチングリレーの保持力の経時減衰について」をご参照ください。
ワンポイントアドバイス
ラッチングリレーにおいて、長期でセット(キープ)した状態で使用されるとキープ力が減衰して振動・衝撃などでキープが外れる原因になります。リセット状態でのご使用をご検討ください。
| 商品カテゴリー | リレー 信号用リレー パワーリレー |
|---|---|
| 分類 | 使用・アプリケーション |
| 関連キーワード |
|
Related Questions関連する質問
-
Q
リレーのコイル電圧をOFFしても接点を保持できる機能を持ったリレーはありますか?
- A
リレーコイルへの印加電圧をOFFしても接点を保持するリレーとしてラッチングリレーがあります。
ラッチングリレーには、1巻線形と2巻線形があります。
-
Q
リレーの寿命を耐久年数で出すことは可能でしょうか?
- A
リレーは、ご使用の負荷・開閉頻度・使用環境により故障や寿命となる時期が異なるため、具体的な耐久年数は定められていません。
リレーの寿命には、接点の寿命とコイルの寿命があります。 接点の寿命は、機械的耐久性、電気的耐久性の各性能値からお客様の負荷条件をもとに耐久年数をご判断ください。 コイルの寿命は、コイルに主にポリウレタン銅線を使用しているため、一般的に電線単品にて耐熱寿命が4万時間です。
-
Q
リレーの寿命、推奨メンテナンス、交換時期について教えてください。
- A
ご使用条件やご使用環境の影響により、リレーの耐久性(寿命) は大きく変化するため、推奨メンテ時期や交換時期を規定しておりません。
データシートに記載の電気的耐久性,機械的耐久性をもとに、お客様の装置、負荷、用途に応じたリレーを選定ください。
なお、リレー専用ソケットをご活用いただくことで、寿命時のメンテナンス工数や基板損傷リスクを低減させることも可能です。あわせて、ご検討ください。