リレーを連続通電して使用しますが、その場合の寿命はどの程度でしょうか?

ID: FAQE10038

更新:

回答回答

リレーを連続通電で使用した場合の具体的な寿命は規定していません(保証値はありません)。

Explanation解説

連続通電はコイルの発熱の原因となります。
コイルにはポリウレタン銅線を使用しています。 一般的に電線単品にて耐熱寿命が4万時間とされていることから、定格電圧を印加し、一般的な環境で使用する場合、約5年を目安にお考えください。

プリント基板用リレー 共通の注意事項:1-2 「リレーの選択/駆動回路」をご参照ください。

ワンポイントアドバイス

例えば、リレーを開閉動作しないで長期連続通電するような回路(異常発生時のみ復帰しb側接点で警報を発するような非常灯警報設備、異常点検回路など)で使用する場合には、無励磁となる設計が望まれます。

コイルの逆起電圧(ツェナーダイオードやバリスタ)、保持電圧印加回路、大電流基板フローはんだの推奨条件、磁場の影響、直列・並列接続時の注意点など、大電流・高電圧のPCBパワーリレー使用時の「わからない」を詳しく解説した高容量リレー専用技術サポートページをご用意しております。こちらも併せてご活用ください。
高容量パワーリレー技術サポートページはこちら

商品カテゴリー リレー 信号用リレー パワーリレー
分類 使用・アプリケーション
関連キーワード
  • 信号用リレー
  • パワーリレー
  • 連続通電
  • コイルの発熱
  • ポリウレタン電線
  • 寿命

Related Questions関連する質問

Q
リレーの寿命、推奨メンテナンス、交換時期について教えてください。
A
ご使用条件やご使用環境の影響により、リレーの耐久性(寿命) は大きく変化するため、推奨メンテ時期や交換時期を規定しておりません。
データシートに記載の電気的耐久性,機械的耐久性をもとに、お客様の装置、負荷、用途に応じたリレーを選定ください。

なお、リレー専用ソケットをご活用いただくことで、寿命時のメンテナンス工数や基板損傷リスクを低減させることも可能です。あわせて、ご検討ください。
Q
リレーが使用中に焼損しました。原因は何でしょうか?
A
リレーの焼損には、過電流、過電圧、バイブレーション、短絡などが想定されます。
(リレー構成材料には、難燃性の材料を使っていますので、リレーが炎を上げて連続的に燃えるという意味ではありません。)
Q
リレーで復帰不良に至る原因はどのようなことが考えられますか?
A
リレーの要因とリレーを駆動する回路の要因での復帰不良が考えられます。

お調べの情報が見つからないとき