商品カタログでリレーの動作電圧が*%以下、復帰電圧が*%以上と表現しているのは、どういう意味ですか?
ID: FAQE10012
更新:
回答回答
リレーの動作電圧はその値以上の電圧を印加すれば必ず動作する。 復帰電圧はその値以下まで電圧を下げれば必ず復帰する、という意味です。
Explanation解説
リレーを確実にON/OFFさせるためには・・・
商品個々のばらつきがありますので、確実に動作、復帰させるために、ONさせる時は、定格電圧の●%以上を印加し、OFFさせる時は、定格電圧の△%以下の電圧になるようにしてください。
【例】形G5NBの場合
動作電圧75%以下、復帰電圧10%以上(コイル温度が+23℃の場合の値)
操作コイルの定格電圧がDC24Vの場合
- 〔動作電圧〕24x0.75=18V以上 であれば、どのリレーも動作します。
- 〔復帰電圧〕24x0.1=2.4V以下 であれば、どのリレーも復帰します。
動作/復帰電圧特性は、リレーの特性を示したものであり、基本的に許容電圧の範囲内で使用してください。
また、OFF時は電圧ゼロが基本です。残留電圧が残らないようにしてください。
試験方法について
動作電圧、復帰電圧の試験方法は、JIS規格(C5442-1996)に準拠しています。
ワンポイントアドバイス
定格電圧を印加しなくても、リレーは動作しますが、動作不安定となり故障リスクが上がります。
| 商品カテゴリー | リレー 信号用リレー パワーリレー |
|---|---|
| 分類 | 選定・特性 |
| 関連キーワード |
|
Related Questions関連する質問
-
Q
商品カタログに掲載されているリレーの動作電圧・復帰電圧・最大許容電圧の読み方を教えてください。
- A
商品カタログの「定格」操作コイルに掲載している内容は、リレーの定格電圧に対する割合を示しています。
-
Q
電源が一瞬、停止した場合、リレーが誤動作しない耐えられる時間を教えてください。
- A
リレーで瞬停に対して規定した時間はありません。 お客様の使用回路、装置によりますので実機でご確認お願いします。
-
Q
リレーで復帰不良に至る原因はどのようなことが考えられますか?
- A
リレーの要因とリレーを駆動する回路の要因での復帰不良が考えられます。