限定反射形センサ:形B5W-LBのアナログ出力タイプで、推奨LED入力信号、および推奨出力サンプリングタイムについて教えてください。
ID: FAQE40042
更新:
回答回答
本センサの推奨LED入力信号および推奨サンプリング・タイムについては、以下の【解説】をご覧ください。
Explanation解説
形B5W-LBシリーズは、低反射率の物体も検出可能とするため、LEDに比較的大きな電流を流します。よって、LEDの負担を軽減(長寿命化)するため、これを直流ではなくパルス駆動するように設計します。 これらの内部回路図と外部接続図を以下に示します
センサの入力端子:1に入力する推奨パルス信号およびセンサ出力のサンプリング・タイムを下図に示します。 詳細は形B5W-LB: ユーザーズマニュアルをご覧ください。
ワンポイントアドバイス
このパルス駆動により、外部回路で外乱光の影響をキャンセル処理することができます。 詳細は形B5W-LB: ユーザーズマニュアルをご覧ください。
| 商品カテゴリー | センサ 限定反射形センサ/拡散反射形センサ |
|---|---|
| 分類 | 使用・アプリケーション |
| 関連キーワード |
|