粉塵に強いタクタイルスイッチを教えてください。

ID: FAQE20064

更新:

回答回答

Aratasのタクタイルスイッチは、シールタイプ(IP67相当)が防塵(防浸)仕様です。

Explanation解説

Aratasのタクタイルスイッチの防浸(IP67相当)タイプの機種は、以下のとおりです。

  • 形B3W
  • 形B3S
  • 形B3SL
  • 形B3SN
  • 形B3SE
  • 形B3WN

ただし、IP67相当のシール性能を有していますが、常時(長期間)水滴などが付着する環境では使用できませんので、ご注意ください。

ワンポイントアドバイス

IP67相当でスルーホールタイプは形B3W, 形B3WNです。 その他は表面実装タイプです。
またアース端子付き仕様及び金メッキ仕様があるタイプは以下のとおりです。

  • アース端子付き仕様あり ・・・ 形B3W, 形B3S, 形B3SN
  • 金メッキ仕様あり ・・・ 形B3SN

詳しくは『スイッチの基礎知識 技術編 保護構造』をご覧ください。

商品カテゴリー スイッチ タクタイルスイッチ
分類 選定・特性
関連キーワード
  • タクタイルスイッチ
  • 粉塵
  • 防塵
  • IP67
  • シール

お調べの情報が見つからないとき