防水タイプのタクタイルスイッチを教えてください。
ID: FAQE20062
更新:
回答回答
オムロンのタクタイルスイッチは、IP67相当のタイプをご用意しています。
Explanation解説
オムロンのタクタイルスイッチの防浸(IP67)タイプは以下の機種があります。
- 形B3W
- 形B3S
- 形B3SL
- 形B3SN
- 形B3SE
- 形B3WN
IP67相当のシール性能を有していますが、常時(長期間)水滴などが付着する環境では、使用できませんのでご注意ください。
詳しくは『タクタイルスイッチとは』をご覧ください。
ワンポイントアドバイス
IP67相当でスルーホールタイプは形B3W、形B3WNです。その他は表面実装タイプです。
また、アース端子付き仕様、および金メッキ仕様があるタイプは以下のとおりです。
- アース端子付き仕様あり ・・・ 形B3W, 形B3S, 形B3SN
- 金メッキ仕様あり ・・・ 形B3SN
| 商品カテゴリー | スイッチ タクタイルスイッチ |
|---|---|
| 分類 | 選定・特性 |
| 関連キーワード |
|