オムロンのタクタイルスイッチの特徴は?
ID: FAQE20059
更新:
回答回答
オムロンのタクタイルの特徴は以下のとおりです。
・良質のクリック感触によって、操作したことをスイッチからの反応として実感できます。
・可動接点を兼ねる反転ばねの材料、表面処理、形状の工夫で、長期にわたって安定した接触がえられます。
・シールタイプ、金メッキ品、照光タイプなど、バリエーションが豊富です。
Explanation解説
オムロンのタクタイルスイッチは、シール機能の有無で標準タイプとシールタイプに分類できます。 また、プリント基板への実装方法による違いから基板穴挿入端子/基板表面実装端子があります。 このほかに、外形サイズで小形タイプ、薄形タイプ、特性でロングストロークタイプ、ミドルストロークタイプ、梱包でテーピング品などのバリエーションを揃えています。
詳しくは『タクタイルスイッチとは』をご覧ください。
ワンポイントアドバイス
押込み方(過大な力、斜め押しなど)によっては、反転バネの破損、劣化によりクリック感が失われる場合がありますのでご注意ください。
| 商品カテゴリー | スイッチ タクタイルスイッチ |
|---|---|
| 分類 | 選定・特性 |
| 関連キーワード |
|