防水型(IP67)でが操作力(OF)が小さいマイクロスイッチが欲しいのですが。
ID: FAQE20032
更新:
回答回答
オムロンのシールマイクロスイッチは、以下のタイプが最小のOF仕様です。
・形D2VW: OF 1.96 N (オシボタン)、 0.59 N(ヒンジ長レバー)
・形D2SW: OF 1.77 N (オシボタン)、 0.59 N(ヒンジレバー)
・形D2HW: OF 0.75 N (オシボタン)、 0.50 N(ヒンジ長レバー)
Explanation解説
シールマイクロスイッチ(IP67仕様)は気密性が高いため、押込んだままの状態で低温になると、内部の空気が収縮する事で遅延復帰を起こす可能性があるため、開放型に対して復帰力(RF)を上げる必要があります。 このため、一般的に開放型よりも大きな操作力が必要です。
ワンポイントアドバイス
ワンポイントアドバイスはありません
| 商品カテゴリー | スイッチ マイクロスイッチ |
|---|---|
| 分類 | 使用・アプリケーション |
| 関連キーワード |
|