反射形光センサで、透明体を検出したいのですが、どの機種がよいですか?
ID: FAQE40034
更新:
回答回答
透明体を検出される場合は、限定反射形センサ:B5W-LBシリーズをご検討ください。
Explanation解説
形B5W-LBシリーズは、4種類のトロイダルレンズを組み合わせたオムロン独自の光学レンズを搭載しており、わずかな反射光でも安定検出できるため、検出物体の色や表面状態に影響されにくく、幅広い検出エリアで黒紙や透明ガラスなどを検出することができます。 また、高反射率の背景物体があっても、検出エリアより遠い位置にある場合は、それに影響されにくいという特徴を有しています。
ワンポイントアドバイス
限定反射形センサ:B5W-LBシリーズは、検出物体からの正反射光を取り込む光学設計を有しています。 ガラス板のような光沢物体を検出する場合は、その角度によってセンサへの入光量が大きく変化します。そのため、安定検出するには、センサの設置角度に十分な配慮が必要です。 データシートに記載されている"角度特性"を参考にしてください。 このデータ結果から、実機における検出物体の角度変動がある場合、左右方向より上下方向にセンサを設置した方が良いことがわかります。
| 商品カテゴリー | センサ 限定反射形センサ/拡散反射形センサ |
|---|---|
| 分類 | 使用・アプリケーション |
| 関連キーワード |
|