ロータリーディップスイッチで、リアル・コードとコンプリメンタリ・コードとは何ですか?
ID: FAQE20087
更新:
Answer回答
ロータリーディップスイッチの出力方式にリアル・コードとコンプリメンタリ―・コードの2種類があります。通常、多くはリアル・コード(正理論)ですが、その反対の出力方式がコンプリメンタリ―・コードです。マイコン入力時の回路設計により選定されます。
Explanation解説
オムロンのロータリーディップスイッチは4ビット信号出力で、リアル・コードとコンプリメンタリー・コードの出力は以下のとおりです。
なお、オムロンのロータリーディップスイッチでは形A6Aが両方の出力コードのバリエーションがあり、その他のロータリーディップスイッチは
リアル・コードのみとなります。
出力コード表


詳しくは、形A6Aデータシートをご覧ください。
ワンポイントアドバイス
形A6Aはシール構造(IP64相当)でフラックス浸入に強く、塵埃の浸入を防止できます。 また、以下のようにツマミ部の種類があります。

商品カテゴリー | スイッチ ディップスイッチ |
---|---|
分類 | 使用・アプリケーション |
関連キーワード |
|