防水タイプのタクタイルスイッチを教えてください。

ID: FAQE20062

更新:

回答回答

オムロンのタクタイルスイッチは、IP67相当のタイプをご用意しています。

Explanation解説

オムロンのタクタイルスイッチの防浸(IP67)タイプは以下の機種があります。

  • 形B3W
  • 形B3S
  • 形B3SL
  • 形B3SN
  • 形B3SE
  • 形B3WN

IP67相当のシール性能を有していますが、常時(長期間)水滴などが付着する環境では、使用できませんのでご注意ください。

詳しくは『タクタイルスイッチとは』をご覧ください。

ワンポイントアドバイス

IP67相当でスルーホールタイプは形B3W、形B3WNです。その他は表面実装タイプです。
また、アース端子付き仕様、および金メッキ仕様があるタイプは以下のとおりです。

  • アース端子付き仕様あり ・・・ 形B3W, 形B3S, 形B3SN
  • 金メッキ仕様あり ・・・ 形B3SN

商品カテゴリー スイッチ タクタイルスイッチ
分類 選定・特性
関連キーワード
  • タクタイルスイッチ
  • 防水
  • 防浸
  • IP67
  • アース端子
  • 金メッキ

お調べの情報が見つからないとき