突入電流に強いマイクロスイッチを教えてください。
ID: FAQE20008
更新:
Answer回答
定格電流の大きいマイクロスイッチが突入電流に強くなります。ただし、この定格値には突入電流も考慮してください。
Explanation解説
突入電流は、印加時間や突入状態(接点開閉時もしくは通電中)などの条件によって異なります。また、同じ電流値でも操作のスピードやストロークで電気的寿命が異なりますので、使用される機器の実負荷開閉で確認をお願いします。
また、突入電流の性能評価としてTV定格(UL/CSA)がありますが、オムロンのマイクロスイッチでTV定格を取得している商品はありません。
詳しくは『スイッチの基礎知識 使用編 突入電流』をご覧ください
ワンポイントアドバイス
同じ定格電流値ですが、アーク熱に強い接点としてインジウム接点があります。実負荷開閉で突入電流やアークを引きやすいDC開閉にも有利となる場合もあり、実負荷開閉試験で評価してください。
V-21-1C6(IN)
商品カテゴリー | スイッチ マイクロスイッチ |
---|---|
分類 | 選定・特性 |
関連キーワード |
|