マイクロスイッチの梱包単位は何個でしょうか?

ID: FAQE20039

更新:

回答回答

マイクロスイッチの個装箱(最小の梱包箱)の入り数は以下のとおりです。
・Vサイス:100個
・Sサイズ:500個
・Jサイズ:形式によって梱包箱の入り数が異なりますので、個別にお問合せください。

Explanation解説

VサイズはNECA4505のV型に準拠したサイズで、オシボタンタイプ、レバータイプごとに箱のサイズが決まっています。
ただし、レバータイプはレバーの長さで数種類の箱のサイズがあります。また、Vサイズはトレーに整列した形で梱包箱に収納されていますが、SサイズとJサイズはトレー整列以外にナイロン袋の梱包仕様となっているものがあります。

ワンポイントアドバイス

個装箱は、輸送の振動・衝撃を考慮して設計されています。よって最小梱包数でのご発注をお薦めします。

商品カテゴリー スイッチ マイクロスイッチ
分類 実装・保管
関連キーワード
  • 梱包箱
  • 梱包単位
  • 輸送振動・衝撃
  • 最小梱包数

お調べの情報が見つからないとき