防水型(IP67)でが操作力(OF)が小さいマイクロスイッチが欲しいのですが。

ID: FAQE20032

更新:

Answer回答

オムロンのシールマイクロスイッチは、以下のタイプが最小のOF仕様です。
・形D2VW: OF 1.96 N (オシボタン)、 0.59 N(ヒンジ長レバー)
・形D2SW: OF 1.77 N (オシボタン)、 0.59 N(ヒンジレバー)
・形D2HW: OF 0.75 N (オシボタン)、 0.50 N(ヒンジ長レバー)

Explanation解説

シールマイクロスイッチ(IP67仕様)は気密性が高いため、押込んだままの状態で低温になると、内部の空気が収縮する事で遅延復帰を起こす可能性があるため、開放型に対して復帰力(RF)を上げる必要があります。 このため、一般的に開放型よりも大きな操作力が必要です。

ワンポイントアドバイス

ワンポイントアドバイスはありません

商品カテゴリー スイッチ マイクロスイッチ
分類 使用・アプリケーション
関連キーワード
  • マイクロスイッチ
  • シールマイクロスイッチ
  • IP67
  • 操作力 (OF)
  • 復帰力 (RF)

お調べの情報が見つからないとき