マイクロスイッチの非充電金属部とは?
ID: FAQE20027
更新:
Answer回答
非充電金属部とは直接通電していない金属部品をいいます。
マイクロスイッチの場合は、レバーやリベット(使用している場合)が相当します。
Explanation解説
非充電金属部はスイッチの電気開閉には直接関係ないですが、その金属部品があることで、内部の通電部品やアース間(スイッチが取付されている金属など)で、絶縁距離が短くなる場合があります。よって、その部分からの絶縁抵抗や耐電圧の保証値を表しています。

ワンポイントアドバイス
オムロンのマイクロスイッチの場合、リベットを使用している機種は以下のとおりです。
- 形V(熱硬化性タイプ)、形D2MV, 形D2RV, 形D2MC、形SS *レバーアクチュエーターはどのタイプにもあります。
商品カテゴリー | スイッチ マイクロスイッチ |
---|---|
分類 | 使用・アプリケーション |
関連キーワード |
|