腐食に強いマイクロスイッチを教えてください。

ID: FAQE20013

更新:

回答回答

腐食には様々なものがあります。 オムロンのマイクロスイッチでは、金接点、シール構造、リードスイッチ内蔵などの仕様をご用意しています。
目的によって適切な仕様を選択ください。

Explanation解説

銀系接点は外部環境により酸化、硫化は避けられません。 金系接点、シール構造、およびリードスイッチ内蔵型のマイクロスイッチは、酸化、硫化の影響を軽減することが可能です。ただし、環境の基準は定義できないため、実使用環境での評価試験を実施してください。

  • 金系接点を採用しているもの(0.1A定格、もしくは微小負荷開閉対応品)
  • シールマイクロスイッチ(水の侵入を抑える構造のため、外部環境の影響を受けにくい)
  • リードスイッチ内蔵タイプ(形D2RV)

なお、接点部以外の金属部も影響を受けますので、ご配慮ください。

詳しくは『マイクロスイッチ』をご覧ください

ワンポイントアドバイス

ワンポイントアドバイスはありません

商品カテゴリー スイッチ マイクロスイッチ
分類 選定・特性
関連キーワード
  • マイクロスイッチ
  • 金系の接点(金接点)
  • 銀系の接点(銀接点)
  • IP67
  • 酸化
  • 硫化
  • リードスイッチ内蔵

お調べの情報が見つからないとき